This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:匹配电路建议

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950, AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1648275/afe7950evm-matching-circuit-suggestion

器件型号: AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件: AFE7950

您好:

  我们在 AFE7950EVM 上使用 CH-A。 根据 AFE7950_frontendcircuits.pptx、TxA 上的输出匹配电路在 1GHz 以下时具有合理的性能 (OUT 使用的频率为 1GHz 至 1.5GHz)、但 RxA 性能从 2GHz 及以下迅速下降。  

请建议修改 RXA 中的匹配电路、以便在 1GHz 至 1.5GHz 之间(因此也可以在 1GHz 至 10GHz 之间)使用。  

感谢您的提前帮助、