Other Parts Discussed in Thread: AFE7900EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: AFE7900EVM
你(们)好 我正在开发一个希望将 AFE7503 与 AMD/Xilinx FPGA 配合使用、但希望检查与 AMD Versal 器件的兼容性的项目。 我们订购了用于初始测试的 AFE7900EVM。 AFE7500 器件称其部分引脚 (VDD1P8 AFE/RXCLK/TX/TXDAC... Rx) 需要 1.8V 电压、但 Versal 在 FMC 连接器上只能执行 1.2V 和 1.5V 的 Vadj 电压。 Versals 是否与这些部件不兼容? 我看到这篇关于 SPI 接口的文章存在电压电平问题、您可以通过电平转换器来缓解这些问题、但没有人提到任何关于瞬态信号的问题。 我们最终将使用一个定制电路板、使 SPI 电平转换器无法检测到。]
谢谢。