This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:Rx 直流附近的 FPGA/Tx I/O 频率响应

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7901, AFE7950, AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1649691/afe7950-rx-tx-i-o-frequency-response-near-dc

器件型号: AFE7950
主题中讨论的其他器件: AFE7901、、

比较 AFE7950 和 AFE7901 的数据表时、如果采样带宽和 LO 中心频率的正确组合(例如,AFE7950 的 1200MHz IBW 和 600MHz LO、然后 AFE7901 的 10MHz IBW 和 5MHz LO)、这两个器件似乎都能够在非常接近直流的频率下捕获频谱内容。

这些器件是否仅受直流附近平衡 — 非平衡变压器的限制,或者是否需要考虑其他高通效应?

AFE7950 的数据表建议使用 600MHz 的射频低端、但这似乎指的是最低可编程 LO 频率、而不是实际的射频性能。  (600MHz 为 LO 和 491.52MHz 采样速率时、AFE7950EVM 电路板的射频性能似乎仅受前端无源器件的限制、输出滚动到 400MHz 以下。

AFE7950 与 AFE7901 Rx 和 Tx I/O 之间的模拟前端(前置 ADC 或后置 DAC)是否有任何显著差异?

谢谢您、

Jon