This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7769D:在 600MHz 以下运行

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7769D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1650619/afe7769d-operation-below-600-mhz

器件型号: AFE7769D

IC 能否支持比 600MHz 更低的射频频率范围? 我们有一个应用、需要在低至 450MHz 的电压下运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    感谢您对 AFE7769D 的关注!

    我们已经在这款器件上完成了一些可行性研究、并可能分享一些结果。 我可以让我们的营销团队与您联系、以便更好地了解您的应用和机会。 请直接等待我们的联系。

    -康

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kang、

    感谢您的鼓励。 很高兴与您的营销团队进一步分享我们的应用。

    Tim