This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:线性调频脉冲发生器

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1651375/lmx2820-chirp-generator

器件型号: LMX2820
主题中讨论的其他器件: LMX2492

您好!
 
我们正在评估 TI 器件、这些器件适用于 24GHz FMCW 雷达的一个模块:线性调频脉冲发生器。 以下是查询:

ChirpGenInquiry.txt 

提前感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    LMX2492 支持高达 14GHz 的 频率、它应该是 TI 的出色解决方案。 EVM 用户指南 (www.ti.com/.../SNAU160) 包含一些应用示例。

    高速 DAC 可能能够满足您的要求、请在数据转换器论坛中查看。