This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7920EVM:如何使用 FB 端口?

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1649099/afe7920evm-how-to-use-the-fb-port

器件型号: AFE7920EVM

我使用的 FPGA 是 ZCU102。 我从 TI 网站下载了 TI_204C IP 内核、但似乎此 IP 内核仅使用 TX 和 RX 端口。 由于我需要 983.04MHz 的 IQ 速率、因此必须使用 FB 端口。 如何在此 IP 内核中启用或使用 FB 端口? 或者、是否有任何其他支持 FB 端口的 IP 内核?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Taro、

    通过电子邮件继续此对话、将暂时关闭此主题。

    谢谢、

    Aman