Other Parts Discussed in Thread: AFE7950
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: AFE7950
我们目前正在使用 AFE7950 评估板、并使用 ZCU106 FPGA 板通过 FMC SPI 接口配置 AFE。
我们的 JESD 配置如下:
- FPGA 侧 (LMFSH):48410
- AFE 侧 (LMFSH):每个实例 24410
完成 AFE 配置后、我们在 RX 侧观察到问题。 在四个 JESD 通道中、仅在两个通道上 ILAS 序列正确、而其余两个通道显示随机或无效的 ILAS 数据。 RX_SYNC 脉冲处于高电平的持续时间超过六个多帧周期。
此时、我们不确定为什么只有两个通道正常运行。 我们已尝试修改多个寄存器设置和配置、但未能解决问题。 当前寄存器组文件未提供完整的配置信息、因此无法进一步取得进展。
请任何人帮助我们了解:
- 什么可能导致两个通道显示正确的 ILAS、而其他两个通道显示随机数据?
- 是否应检查或修改任何特定的 JESD、SERDES、通道映射、时钟或同步寄存器?
- 是否有任何我应该关注的注册?
我已提供了下面的相关 GTX 数据和下面的配置详细信息以供参考。 如有任何指导或建议、将不胜感激。
gt0- 00000183030f070f2f200000003e
gt1- 00000083030f070f2f200000003d
gt2- 00001c9c1c0f070fcfc0000000a0
GT3- 0000029c1c0f070fcfc0000000df
谢谢你
Lakshmi