This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE8030:DAC 输出阻抗

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE8030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1656656/afe8030-dac-output-impedance

器件型号: AFE8030

我们将在设计中使用 AFE8030、希望了解有关 TX (DAC) 输出阻抗的信息。

在数据表中、ADC 输入阻抗明确指定为 100 欧姆差分。 然而、对于 DAC 路径、提到 “TX 输出在内部端接至 50 欧姆“。

您能否说明 DAC 输出阻抗是否应解释为:

  • 50 欧姆单端(对应 100 欧姆差分)、或
  • 50 欧姆差分或
  • 其他等效输出阻抗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anasur、

    AFE8030 器件器件(芯片级)的 TX 输出端使用 50 Ω 差分电阻器进行端接。 由于这是 BGA 封装、因此从芯片到封装引脚存在额外的布线。 因此、BGA 封装上的差分实际阻抗在特定频率下可能不完全为 50 欧姆。 如果您愿意、我们可以与您一起跟踪在 BGA 引脚上测量的 S 参数文件。 谢谢!

    -康