请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: AFE7920EVM
由于我需要在 ZCU102 平台上设置 IQ 速率为 983.04MHz 的环境、因此我需要将 TI_204C IP 内核的通道速率调整为 16.22Gbps。 我查看了中的“参考设计列表“部分 TI204c-IP-Users-Guide.PDF 、发现对于 ZCU102 评估板、参考设计通道速率固定为 10.3125Gbps。 我无法通过头文件修改此速率。
如何将通道速率修改为 16.22G?