This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:AFE7950evm jesd204 启动

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1658017/afe7950evm-afe7950evm-jesd204-bring-up

器件型号: AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件: AFE7950

您好、
我们目前正在使用 AFE7950 EVM 板、并已使用 Latte 工具成功实现 JESD 通信。 我们能够在通过 Latte 配置器件时观察到噪声和斜坡数据。  

为了将配置迁移到 FPGA 平台、我们使用了 Python 脚本生成 SPI 命令文件。 然后、我们将这些命令转换为 C 文件、并使用它们从 FPGA 控制 AFE7950 和 LMK 器件。但是、通过 FPGA 应用相同的配置后、即使启用了斜坡模式、我们也无法观察到预期的噪声或斜坡数据输出。 我们仔细地将 Latte 生成的 SPI 命令文件与我们的 SPI 命令 C 文件进行了比较、没有发现任何差异。
在生成的 SPI 命令文件中、一些延迟命令我们将其解释为毫秒。
但我们不确定它是否正确。 您能否确认?
delaySec (0.001000); — 在 SPI 命令文件中
usleep(1000 ); -我们正在使用什么
有人能帮助我们了解导致此问题的原因吗? 我们附加了 Python 脚本和生成的 SPI 命令文件以供参考。

如果您有任何建议或故障排除指导、我们将不胜感激。

Afe79xxPg1Format5C.txt 

#fpgaside 24410 afeside 12410 1 inst's are there
##############		Read me			##############
#In HSDC Pro DAC tab, Select AFE79xx_2x2TX_44210; Data Rate = 245.76M
#In HSDC Pro ADC tab, Select AFE79xx_2x2RX_44210; Data Rate = 245.76M ---> To capture 4 RX channels

sysParams=AFE.systemParams
sysParams.__init__();sysParams.chipVersion=chipVersion

setupParams.skipFpga = 1 # setup FPGA (TSW14J56) using HSDC Pro 
##############		Top Level			##############
sysParams.FRef			= 491.52
sysParams.FadcRx		= 2949.12
sysParams.FadcFb		= 2949.12
sysParams.Fdac			= 2949.12*4
sysParams.externalClockRx=False
sysParams.externalClockTx=False
													
##############		Digital Chain		##############

		#####	RX	#####
sysParams.ddcFactorRx	=	[12,12,12,12]			#DDC decimation factor for RX A, B, C and D
sysParams.rxEnable		=   [True,True,False,False]
sysParams.rxNco0		= 	[[1500,1500],			#Band0, Band1 for RXA 
							[1500,1500],        	#Band0, Band1 for RXB 
							[1500,1500],        	#Band0, Band1 for RXC 
							[1500,1500]]        	#Band0, Band1 for RXD  

		#####	FB	#####
sysParams.fbEnable		=	[False,False]
sysParams.ddcFactorFb	=	[12,12]					#DDC decimation factor for FB 1 and 2
sysParams.fbNco0		= 	[9500,9500]				#Band0 for FB1 and FB2 

		#####	TX	#####
sysParams.ducFactorTx	=	[48,48,48,48]			#DUC interpolation factor for TX A, B, C and D
sysParams.txEnable		=   [True,True,False,False]
sysParams.txNco0		= 	[[1500,1500],			#Band0, Band1 for TXA 
							[1500,1500],        	#Band0, Band1 for TXB 
							[1500,1500],        	#Band0, Band1 for TXC 
							[1500,1500]]        	#Band0, Band1 for TXD


##############		JESD		##############

		#####	ADC-JESD	#####
sysParams.jesdSystemMode= [3,3]
													#SystemMode 0:	2R1F-FDD						; rx1-rx2-fb -fb
													#SystemMode 1:	1R1F-FDD						; rx -rx -fb -fb
													#SystemMode 2:	2R-FDD							; rx1-rx1-rx2-rx2
													#SystemMode 3:	1R								; rx -rx -rx -rx
													#SystemMode 4:	1F								; fb -fb- fb -fb
													#SystemMode 5:	1R1F-TDD						; rx/fb-rx/fb-rx/fb-rx/fb
													
sysParams.jesdTxProtocol= [0,0]						# 0 - 8b/10b encoding; 2 - 64b/66b encoding 
sysParams.LMFSHdRx		= ["24410","24410","24410","24410"]   #changed by Lakshmi ["44210","44210","44210","44210"] 
													# The 2nd and 4th are valid only for jesdSystemMode values in (0,2).
													# For other modes, select 4 converter modes for 1st and 3rd.
sysParams.LMFSHdFb		= ["24410","24410"]

sysParams.rxJesdTxScr	= [True,True,True,True] 
sysParams.fbJesdTxScr	= [True,True]

sysParams.rxJesdTxK		= [16,16,16,16]
sysParams.fbJesdTxK		= [16,16]

sysParams.jesdTxLaneMux	= [0,1,2,3,4,5,6,7]			# Enter which lanes you want in each location. 
													# For example, if you want to exchange the first two lines of each 2T,
													#		this should be [[1,0,2,3],[5,4,6,7]]
sysParams.serdesTxLanePolarity = [1,1,0,0,0,0,0,0]	########## newly added
#sysParams.jesdTxRbd		= [2, 2] 					########## newly added
		#####	DAC-JESD	#####
sysParams.jesdRxProtocol= [0,0]
sysParams.LMFSHdTx		= ["24410","24410","24410","24410"]  
sysParams.jesdRxLaneMux	= [0,1,2,3,4,5,6,7]			# Enter which lanes you want in each location.
sysParams.serdesRxLanePolarity = [1,1,0,0,0,0,0,0]													# For example, if you want to exchange the first two lines of each 2R
													#		this should be [[1,0,2,3],[5,4,6,7]]
#sysParams.jesdRxRbd		= [2, 2] 					########## changed
sysParams.jesdRxScr		= [True,True,True,True]
sysParams.jesdRxK		= [16,16,16,16]

		#####	JESD Common	#####
	
sysParams.jesdABLvdsSync= False
sysParams.jesdCDLvdsSync= False
sysParams.syncLoopBack	= True	#JESD Sync signal is connected to FPGA

##############		GPIO		##############
sysParams.gpioMapping	= {
						'H8': 'ADC_SYNC0',
						'H7': 'DAC_SYNC0',  	#'ADC_SYNC1',
						'N8': 'ADC_SYNC2',
						'N7': 'ADC_SYNC3',
						'H9': 'ADC_SYNC1',		#'DAC_SYNC0',
						'G9': 'DAC_SYNC1',
						'N9': 'DAC_SYNC2',
						'P9': 'DAC_SYNC3',
						'P14': 'GLOBAL_PDN',
						'K14': 'FBABTDD',
						'R6': 'FBCDTDD',
						'H15': ['TXATDD','TXBTDD'],
						'V5': ['TXCTDD','TXDTDD'],
						'E7': ['RXATDD','RXBTDD'],
						'R15': ['RXCTDD','RXDTDD']}

##############		LMK Params		##############
lmkParams.pllEn			= True
lmkParams.inputClk		= 983.04 # Valid only when lmkParams.pllEn = False
lmkParams.lmkFrefClk	= True
setupParams.fpgaRefClk	= 245.76 # Should be equal to LaneRate/40 for TSW14J56

##############		Logging of LMK SPI config		##############

#lmklogDumpInst=mLogDump.logDump(ASTERIX_DIR+DEVICES_DIR+r"\Afe79xxPg1_LMK.txt")
#lmklogDumpInst.setFileName(ASTERIX_DIR+DEVICES_DIR+r"\Afe79xxPg1_LMK.txt")
#lmklogDumpInst.logFormat=0x1
#lmk.logClassInst = lmklogDumpInst
#lmk.rawWriteLogEn=1
##################### logging of AFESPI config ############
logDumpInst.setFileName(ASTERIX_DIR+DEVICES_DIR+r"\Afe79xxPg1.txt")
logDumpInst.logFormat=0x21 #Modify to 0x1 to save register scequence to log file. Script takes more time to execute.
logDumpInst.rewriteFile=1
logDumpInst.rewriteFileFormat4=1
device.optimizeWrites=0
device.rawWriteLogEn=1
lmk.rawWriteLogEn = 1

device.delay_time = 0
#--------------------------------------#
setupParams.skipLmk	=	False
AFE.initializeConfig()
lmkParams.sysrefFreq = AFE.systemStatus.sysrefFreq
lmkParams.lmkPulseSysrefMode = False
AFE.LMK.lmkConfig()
#-------------------------------------------------------------------------------------------------#
#sysParams.dacJesdConstantTestPatternValue =10000
#AFE.adcDacSync()
#AFE.selectCh(0,0) it will check for RXA channel
#device.readReg(0x03)



#AFE.deviceBringup()

#AFE.TOP.overrideTdd(15,3,15)	# bit-wise; 4R,2F,4T

#setupParams.skipLmk	=	1 
#AFE.deviceBringup()
#AFE.TOP.overrideTdd(15,3,15)
#setupParams.skipLmk	=	0

## Initiates AFE79xx Bring-up
setupParams.skipLmk	= True 
AFE.deviceBringup()

AFE.TOP.overrideTdd(15,3,15)