This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7768D:是否有 PCN 是出于不同外观的原因? 它会影响使用吗?

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7768D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1657519/afe7768d-is-there-a-pcn-for-the-reason-of-different-appearance-will-it-affect-usage

器件型号: AFE7768D

你(们)好  

这次提供的材料包括两个不同的生产批次:DC2427(90 件)和 DC2449(90 件)
通过比较两批入料的外观、在器件塑料盖板的倒角边缘观察到了显著差异(如下图所示)。 DC2449 批次具有圆角、而 DC2427 批次具有斜角。

请确认:
1.关于上述问题的原因,请原制造商提供有关上述外观差异的解释性文件;
2、批次间是否有多氯化萘的变化,以及 3D 是否已按照规定的流程提前通知;
3、请在不同的生产周期中提供该型号的外观标准(包括数据表中的倒角定义/原厂检验标准);
4.请原始制造商评估上述差异(变更)是否对设备的性能/可靠性有任何影响。

1.jpg2.jpg

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    从应用角度来看、金属盖边缘不应影响 AFE7768D 器件性能和热性能。 但是、请允许我再次与内部团队核实、确认并回复您。

    -康

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anson

    我已在内部确认:  

    AFE7768D 器件顶部的金属盖用于功耗。 金属盖的形状不会影响热性能。 客户将看到相同的热额定值(在数据表中)。 此外、金属盖也不会影响 AFE7768D 器件性能。