Other Parts Discussed in Thread: AFE7950
器件型号: AFE7950
尊敬的团队:
代表我们的客户发帖。
我将与我们的客户分享此 E2E 帖子、以便他可以在需要时回复。
我们目前使用的是 afe7950、4GHz 200MHz OFDM 通信信号在传输和接收方面均表现良好。
在另一个项目中、我们使用的是可升至 4.87GHz 的 4GHz 载波频率。
由于我们怀疑将频率提高到 4.87GHz 时 IQ 不平衡导致的误差、因此我们打算同时应用 QMC 自动和手动校正功能。
我发送此电子邮件是为了请求有关此问题的技术支持。 我们参考了各种手册并尝试了不同的方法、但我们未能找到有关配置的解决方案。
目前、当使用频谱 IQ 分析仪解调 IQ 时、IQ 波形会定期呈现垂直镜像、同相和 Q 轴消失。


此致、
Danilo