This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:AFE7900 RX 链路建立故障(尽管存在 Xcvr 和通道锁定)

Guru**** 2977500 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1661345/afe7900evm-afe7900-rx-link-up-failure-despite-xcvr-and-lane-locks

器件型号: AFE7900EVM
主题: AFE7900 中讨论的其他器件

我正在使用 TI 提供的 FPGA 设计和 Latte 脚本运行 AFE7900 1T/1R 设计。 LMK 和 AFE 配置脚本成功运行、我获得了 Xcvr 锁定、所有 JESD 通道锁定和有效输出数据。

但是、在 AFE 配置期间、我观察到以下错误:

  • 修复了所有通道上的 1 错误

  • “无法为器件 RX:0 建立链路;警报:0xf0000000“

我附加了 LMK 和 AFE 配置脚本以及错误屏幕截图。 您能否帮助确定这些错误的可能原因、以及是否建议进行其他检查?

config_lmk.txt

config_afe.txt 

 

Error.jpeg