This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7444EVM:AFE7444 EVM 锁定问题

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7444, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1065941/afe7444evm-afe7444-evm-locking-issue

部件号:AFE7444EVM
“线程”中讨论的其它部件: AFE7444TESTLMK04828

您好,  

我正在处理 AFE7444EVM,其注释显示锁定 LED 已有一段时间。

 LMK48028的 PLL 高,但  AFE7444的 PLLCLKLD LED 不是稳定的黄色。

2.请告诉我如何从 GUI 中阅读一些注册。 低级视图中的读数没有给出正确的结果。

此致,

加内什·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ganesh,

    我已经测试了我们的一个 EVM,在将 EVM 编程到模式4并按照《用户指南》中提到的步骤时,我能够使 PLLCLKLD LED 呈稳定黄色。 您将 EVM 编程到哪种模式? 您能否测试模式4并查看结果是否相同,有关说明请参阅《用户指南》?

    要在 GUI 中读取寄存器,您可以使用“低级”视图。 为此,您需要确保更改 Global_Page 寄存器0x10 - 0x17,以便访问正确的寄存器页面。

    例如,要访问 Tx_ducp0页,必须将0x1写入 Global_Page_0地址0x10。 这将设置页面并允许您重新读取 Ts_ducp0页面中的寄存器。

    此致,

    大卫·查帕罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     当我将 PLLCLKLD LED 编程为 Mode4时,我看不到它亮起。 错误指示灯亮起 PLLREFLED,报警指示灯亮起。  

    您能告诉我调试过程是什么是故障。我看到报警指示灯是什么以及许多信号。

    此致,

    加内什·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ganesh,

    按下 GUI 中的“设置模式”按钮后,您是否看到 LMK 锁定 LED 指示灯亮起? 否则,PLLCLKLD LED 将不会打开。

    此外,我们还提供了一些视频,用于对 AFE74xxEVM 进行编程。 这些技术可以为推出 EVM 提供更多帮助。

    下面是链接至编录视频:  

    https://training.ti.com/getting-started-with-the-afe74xx-rf-sampling-transceiver


    此致,

    大卫 ·查帕罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的建议,

    让我澄清一些问题,以便我们在同一页上发言。 我使用此 EVM 已有一年,我们已经引入了9个 AFE7444 EVM。  

    所有其他 EVM 都可以正常使用标准配置。

    我们正在使用此 IC 生产一些电路板。

    我们在其中一个主板上遇到了这个问题,就像我们看不到 PLL 时钟信号一样。  

    我们还在其中一个 EVM 上观察到了这种行为。  我正在努力研究这一问题的根源。  

    现在开始测试设置。

    1.我知道板上有 LMK04828当我们从 GUI 中选择模式时,LMK04828 PLL 锁定 LED 指示灯变为绿色。  EVM 上的情况也是如此。

    请参阅此电子邮件附带的图片。

    2.我已经检查了参数,例如 EFUSE 状态,PLL 页面0值等

    我希望您能帮助我调试这个问题,比如读取哪种 REG 以及任何调试过程来了解根本原因。

    请注意,我使用的是单独的 AFE744 EVM。

    希望我能明确我的观点。

    最后,我一年前看过所有视频,这些视频都是很好的信息,但我不会告诉你调试的相关信息。

    关于这一点,Ganesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是一次更新。 我收到此报警 LED 是因为 EVM 上的 RXC_DSA1PD 和 RXD_DSA1PD 引脚较高。 我喜欢这个。  

    现在,请帮我进一步纠正错误,因为我没有对 RX 或 TX 输入或输出应用任何内容。它们是打开的。

    希望这能有所帮助。

    此致,

    加内什·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ganesh,

    此处的第一步是检查 AFE PLL 是否已锁定。 在 AFE74xx_Programrs_Guide_slau793a.pdf 的2.1.13.2部分中,给出了 PLL 编程顺序。

    您能否检查 PLL_lfvolt 回读是否按预期在 D3到 D5之间?  

    此致,

    维杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我无法找到 D3和 D5 ...但我可以在以下位置进行验证  

    上述表格的值经过验证并被认为正确。

    此致,

    加内什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ganesh,

    读取 PLL_lfvolt 时 , 您应收到一个介于3和5之间的十进制值。 您能检查您的回读值是多少?

    您是否能够遵循 《程序指南》第3.1.13.2节中的 PLL 编程顺序?

    此致,

    大卫·查帕罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    值 od REG 0x3E = 0x07。

    如果你需要其他东西,请告诉我。

    此致,

    加内什·辛格  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,加内什·辛格,

    如果 PLL_lfvolt 为7,则 AFE 内部 PLL 已解除锁定。

    您使用的 DAC 频率是多少? 它是否与 8847.36 MHz 不同?

    您是否阅读了 PLL_hvco 和编程该值+4以注册5E (如 编程人员指南所示)? (参见下图)

    您是否可以尝试增加编程值以在步骤1中注册5E 并读取 PLL_lfvolt? PLL_lfvolt 预计将从7下降,当 在寄存器5E 中设定正确的值时,PLL 应锁定

    此致,

    维杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,维贾伊,

    我正在尝试 使用8847.36 MHz。

    0xBC = 0x45。 所以我尝试了49,50,51和52。 它不会改变锁定。  

    请告诉我一些修复步骤,因为我不知道 IC 发生了什么。

    此致,

    加内什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ganesh,

    理想情况下,当 PLL 被锁定时,PLL_lfvolt 应在室温下介于3和5之间。 如果该值卡在0或7,则表示 PLL 环路滤波器电压已饱和。   

     您能否探测并验证 AFE 的参考时钟是否符合预期?  

    此致,

    维杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我以前也检查过。它非常像368.64 MHz。

    请告诉我其他方面的信息,或者我们可以安排电话,以便像远程会话或其他事情一样快速解决问题。您也可以访问主板。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ganesh,

    我之前说过,在 TXPLLDIGP0页面中注册5E 值应该 增加,PLL_lfvolt 重新读取以降级。 我记错 了这一点。 我在 EVM 上进行了测试, 发现寄存器5E 中的值应该 降低。 请尝试减小此值并查看 PLL_lfvolt 回读是否有任何变化?

    在 EVM 上,我看到如果5E 被编程 为0, PLL_lfvolt 回读为0。 您可以从 该测试开始查看 PLL_lfvolt 是否受到影响。  

    此致,

    维杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,维贾伊,

    我将5E 从00变成了--52。 PLL ifvol(3E)仅保留07。 它没有改变。

    此致,

    加内什·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ganesh,

    这不是 AFE 的预期行为。 最后要检查的是 EVM 上的所有直流-直流和 LDO 输出电压是否都符合预期。 您可以使用探测器点(EVM 上标记为 PPxx)测量这些电压。 除此之外,我想不出有什么其他原因会导致这一问题。  

    此致,

    维杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,维贾伊

    我也是从一开始就测量的。 所有电源似乎都正常。  

    我注意到 ATEST PIN 也没有显示任何状态。就像我将3D 寄存器更改为7并尝试测量时一样。它总是显示0。你能从它获得一些线索。

    此致,

    加内什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ganesh,

    在 PLL_DIG_P0页面中将寄存器3D 编程为值7时,应将内部电压调至 ATEST 引脚。 如果该值显示为0V,则 EVM 上的东西会损坏。 您当地的 TI 团队联系了我们,并计划向您发送一个新的 AFE7444EVM。  

    此致,

    维杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,维贾伊

    感谢您的更新。

    编程手册中也没有提到电子保险丝时钟频率。  

    请您也告诉我们吗?

    此致,

    加内什·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ganesh,

     电子保险丝时钟频率详细信息在 AFE74xx_Programrs_Guide_slau793a.pdf 的3.1.3节-“启动电子保险丝换档”中提及(可在 AFE7444安全文件夹 中找到:www.ti.com/mysecuresoftware) 

    此致,

    维杰