Other Parts Discussed in Thread: AFE7444, LMK04828
“线程”中讨论的其它部件: AFE7444, TEST, LMK04828
您好,
我正在处理 AFE7444EVM,其注释显示锁定 LED 已有一段时间。
LMK48028的 PLL 高,但 AFE7444的 PLLCLKLD LED 不是稳定的黄色。
2.请告诉我如何从 GUI 中阅读一些注册。 低级视图中的读数没有给出正确的结果。
此致,
加内什·辛格
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: AFE7444, LMK04828
您好,
我正在处理 AFE7444EVM,其注释显示锁定 LED 已有一段时间。
LMK48028的 PLL 高,但 AFE7444的 PLLCLKLD LED 不是稳定的黄色。
2.请告诉我如何从 GUI 中阅读一些注册。 低级视图中的读数没有给出正确的结果。
此致,
加内什·辛格
你好,Ganesh,
我已经测试了我们的一个 EVM,在将 EVM 编程到模式4并按照《用户指南》中提到的步骤时,我能够使 PLLCLKLD LED 呈稳定黄色。 您将 EVM 编程到哪种模式? 您能否测试模式4并查看结果是否相同,有关说明请参阅《用户指南》?
要在 GUI 中读取寄存器,您可以使用“低级”视图。 为此,您需要确保更改 Global_Page 寄存器0x10 - 0x17,以便访问正确的寄存器页面。
例如,要访问 Tx_ducp0页,必须将0x1写入 Global_Page_0地址0x10。 这将设置页面并允许您重新读取 Ts_ducp0页面中的寄存器。
此致,
大卫·查帕罗
你好,Ganesh,
按下 GUI 中的“设置模式”按钮后,您是否看到 LMK 锁定 LED 指示灯亮起? 否则,PLLCLKLD LED 将不会打开。
此外,我们还提供了一些视频,用于对 AFE74xxEVM 进行编程。 这些技术可以为推出 EVM 提供更多帮助。
下面是链接至编录视频:
https://training.ti.com/getting-started-with-the-afe74xx-rf-sampling-transceiver
此致,
大卫 ·查帕罗
您好,
感谢您的建议,
让我澄清一些问题,以便我们在同一页上发言。 我使用此 EVM 已有一年,我们已经引入了9个 AFE7444 EVM。
所有其他 EVM 都可以正常使用标准配置。
我们正在使用此 IC 生产一些电路板。
我们在其中一个主板上遇到了这个问题,就像我们看不到 PLL 时钟信号一样。
我们还在其中一个 EVM 上观察到了这种行为。 我正在努力研究这一问题的根源。
现在开始测试设置。
1.我知道板上有 LMK04828当我们从 GUI 中选择模式时,LMK04828 PLL 锁定 LED 指示灯变为绿色。 EVM 上的情况也是如此。
请参阅此电子邮件附带的图片。
2.我已经检查了参数,例如 EFUSE 状态,PLL 页面0值等
我希望您能帮助我调试这个问题,比如读取哪种 REG 以及任何调试过程来了解根本原因。
请注意,我使用的是单独的 AFE744 EVM。
希望我能明确我的观点。
最后,我一年前看过所有视频,这些视频都是很好的信息,但我不会告诉你调试的相关信息。
关于这一点,Ganesh 
你好,加内什·辛格,
如果 PLL_lfvolt 为7,则 AFE 内部 PLL 已解除锁定。
您使用的 DAC 频率是多少? 它是否与 8847.36 MHz 不同?
您是否阅读了 PLL_hvco 和编程该值+4以注册5E (如 编程人员指南所示)? (参见下图)

您是否可以尝试增加编程值以在步骤1中注册5E 并读取 PLL_lfvolt? PLL_lfvolt 预计将从7下降,当 在寄存器5E 中设定正确的值时,PLL 应锁定
此致,
维杰
你好,Ganesh,
我之前说过,在 TXPLLDIGP0页面中注册5E 值应该 增加,PLL_lfvolt 重新读取以降级。 我记错 了这一点。 我在 EVM 上进行了测试, 发现寄存器5E 中的值应该 降低。 请尝试减小此值并查看 PLL_lfvolt 回读是否有任何变化?
在 EVM 上,我看到如果5E 被编程 为0, PLL_lfvolt 回读为0。 您可以从 该测试开始查看 PLL_lfvolt 是否受到影响。
此致,
维杰
你好,Ganesh,
电子保险丝时钟频率详细信息在 AFE74xx_Programrs_Guide_slau793a.pdf 的3.1.3节-“启动电子保险丝换档”中提及(可在 AFE7444安全文件夹 中找到:www.ti.com/mysecuresoftware)
此致,
维杰