This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54T01:引脚输出

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54T02, ADS5401, ADS54T01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1065869/ads54t01-pinout

部件号:ADS54T01
“线程”中讨论的其它部件:ADS5401,ADS54T02

你(们)好  

在客户 CAD 工具中定义符号期间,他们发现 ADS54T01IZAY 引脚中存在不匹配。

请参见下面的示例。

 

图2中的针脚 G3和 G4为 NC,但在针脚分配表中,针脚为 TRDYP/N

 

这只是一个例子,还有更多的例子。

https://www.ti.com/general/docs/suppproductinfo.tsp?distId=10&gotoUrl=https%3A%2F%2Fwww.ti.com%2Flit%2Fgpn%2Fads54t01

如果针脚正确,您能否给出建议?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维克托,您好!

    我需要与此数据表的作者核实。

    最新的数据表修订历史记录删除了 P7和 N7。 我将向您介绍我的最新调查结果。

    另请注意,如果客户不受限于 ADS54T01的导出控制,他们可以使用 ADS5401,它始终输出12位。 ADS54T01主要用于中国地区,该地区有特殊的出口管制限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维克托,您好!

    我们正在仔细检查不一致的原因。 有人更新了数据表以反映这种不一致性。  

    应该是 G3/G4更改为 NC。

     基本上,我们有 ads54t02 (双)和 ads54t01 (单)。 在双通道中,每个 ADC 都有自己的输出总线,我们复制了输出信号信号(如 TRDY 或 HRES)。 对于单通道设备,我们卸下了插针(所有未使用的 LVDS 输出都应该断电)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。

    请发送 Excel 格式的 ads54t01插件列表或更新的数据表吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维克托,您好!

    我们需要确认我在上面粘贴的图表,并返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维克多

    我们已确认以下内容:

    ADS54T01需要 P7和 N7

    ADS54T01 *不*需要 G3和 G4

     

    以下是正确的。 图2需要*否*更新。  

     

    以下内容需要更新到 P7和 N7

     

     

    以下历史记录应该是“删除 G4和 G3”。