This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7700:在半速率模式下运行的 ADC/DAC 的功耗数据?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1068649/afe7700-power-consumption-data-for-adc-dac-operating-in-half-rate-mode

部件号:AFE7700

各位专家,你好

在 ADC/DAC 半速率模式下,是否有任何能耗数据可用于设备操作?

表8.10中的所有数据均用于全速率模式。

谢谢!

吉姆·B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jim。

    我正在与我们的产品开发团队核实半速率模式下的功耗。 他们可能对此有一个估计。 我会在听到他们的声音后立即通知你。  

    此致,

    维杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jim,

    没有适用于半速率模式的功耗数据。 但是,表征团队可以设置一个带有 外部电源的 EVM 并对此进行测量。 我们预计将在本月末获得这些数据。 当我收到这些数据时,我会与你联系。  

    此致,

    维杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,维贾伊

    您可以共享所需的寄存器详细信息,还是共享配置脚本以在评估板上启用半速率模式吗?

    谢谢,

    吉姆·布林克赫斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,维贾伊

    您能否提供类似于普通主板启动脚本的.py 脚本,但 RX 和 TX 处于半速率采样模式?

    谢谢!

    吉姆·B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jim,

    由于 AFE7700 EVM 控制软件不是公开的, 我们将此讨论脱机讨论。  我 会给你发电子邮件。

    此致,

    维杰