This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7444EVM:使用 SPI 注册读/写

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1068343/afe7444evm-register-read-write-using-spi

部件号:AFE7444EVM

您好,

我正在尝试使用 SPI 读取/写入电路板寄存器,但写入似乎失败(无法检查它是否成功),读取总是返回00。

有人知道如何正确使用它吗?

我的连接:

J13.

2- CS

5-克朗

8- SDO

11—SDIO

J11

10-接地

根据我对数据表的理解,我发送的字节数如下:

91 00 (读取全局页面的寄存器0x11)

11 00 FF (在全局页面的寄存器0x11中写入0xFF)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰瑞:

    是否可以验证  是否满足串行端口的设置和保留时间? 串行端口的计时要求见数据表第6.10节。

    此致,

    大卫·查帕罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰瑞

    您的回复已删除。 我已经复制了你的回复,我将其附在帖子上。

    大卫,你好。

    感谢您的回答。

    我真的没有得到你的答案。 您是否意味着在启动变速器之前,我应该等待20ns (设置时间15和保持时间5)? 在此期间,我应该发送0x00或特定字节吗?

    请提前感谢。

    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰瑞

    在设置时间内,数据必须在  时钟上升边缘之前的这段时间内保持其状态稳定。 对于保持时间,是数据在 时钟上升边缘后应保持稳定状态的最短时间。  

    为了帮助我们解决您的问题,您可以在发送数据和共享结果图片时使用 o 范围探测 SPI 线路吗?

    有关 计时要求的其他信息,请 访问以下链接查看本文档: https://training.ti.com/sites/default/files/docs/adcs-spi-communications-timing-presentation.pdf 

    此致,

    大卫·查帕罗