This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:输入/输出阻抗规格

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7920EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1072682/afe7950-input-output-impedance-specs

部件号:AFE7950
“线程:AFE7920EVM”中讨论的其它部件

输入返回丢失在数据表的第20页中指定,“具有匹配的网络”。  我没有找到数据表中指定的 ADC 输入阻抗。 AFE79xx 布局指南在第18页上显示100欧姆差。

    1. 您能否提供匹配网络的详细信息并确认接口是否为100欧姆差分?

数据表第18页中指定了输出返回损耗,“与匹配”。  我没有找到数据表中指定的 DAC 输出阻抗。 AFE79xx 布局指南显示50欧姆,并在第18页上暗示差速器。

    1. 您能否提供匹配网络的详细信息并确认接口是否为50欧姆差分?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve,

    我可以在下面确认:  

    ADC 输入阻抗为100欧姆。  

    DAC 输出阻抗为50欧姆。 这在第7.5节中被指定为 RTERM。

    2.6GHz 和3.5GHz 频段的匹配网络与安全文件夹中的 AFE7920EVM 原理图所示相同。 我会通过电子邮件向您发送用于 DS 中指定的其他频段的匹配网络。  

    此致,

    维杰