This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7700:通过宏接口协议读取温度传感器时出错

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1071895/afe7700-trouble-reading-the-temperature-sensor-via-macro-interface-protocol

部件号:AFE7700

您好,

我正在尝试读取 AE7700芯片中温度传感器的值。 我在使用宏接口协议时遇到问题。 0x00f0上的 RegPoll 从不等于1。

A)没有宏接口协议,是否有更容易读取结果状态寄存器的方法?

B)如果没有,可以帮帮我吗? 我认为我已经正确完成了 SPI 访问以启动宏触发器(RegPoll 为0x0f0)。

非常感谢,

西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,西奥

    这些细节不能公开讨论。 我会给您发送私人电子邮件。  

    此致,

    维杰