This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:AFE7950启动时间

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1075649/afe7950-afe7950-bring-up-time

部件号:AFE7950
“线程: 测试”中讨论的其它部件

你(们)好

当我们尝试缩短 python 配置脚本的“等待时间”时,AFE7950启动时间可能会更快,但 AFE 启动失败的相对概率也会增加。

测试结果如下所示;

AFE 启动时间可能需要约0.816s ~ 0.824s,此故障率约为9~12%。

我们预计 AFE 启动时间将在0.5秒内完成。  有人能帮我们澄清这个问题吗?

此致,

爱迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eddie,

    我们 能够在0.5秒内完成 AFE 的编订。 我们还将 运行  您本周多次发送的精确配置以进行验证。  

    该问题似乎 与系统上的 JESD 或 SPI 接口有关,因为您 收到的错误是指向 DAC 侧链路上的 RBD 值不正确。  

    让我们继续通过我们已经使用的电子邮件线程脱机讨论此问题。  

    此致,

    维杰