This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7700:RFIC's 功能

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7700, AFE7444, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1074744/afe7700-rfic-s-capabilities

部件号:AFE7700
“线程”中讨论的其它部件: AFE7444AFE7900AFE7950

各位专家:

你好。

客户 正在寻求 有关 RFIC 功能的 AFE7700的技术支持。

AE7700的4个 RF 信道是否可以在相联模式下运行,即一个驱动上/下 RF 转换的 LO? 同样的问题也适用于 AFE7444或 我们不知道的任何其他 TI RFIC 芯片,即4个相位一致的单个本地振荡器,用于驱动上/下射频转换。

感谢您的指导。

此致,
阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie,

    可以配置 AE7700,使单个 LO 驱动所有4个接收和传输信道的上/下转换。 AFE7444使用直接射频采样体系结构。 在 AFE7444中, 通用采样时钟可用于所有发射器,而分割的采样时钟可用于所有接收通道。 这两种设备都支持多通道相位同步。

    AE7900和 AFE7950是 TI 在该系列中推出的最新和最佳设备。 我建议 所有新 项目都使用这些设备。 您可以在 相应的网页中请求访问这些设备的完整数据表。  

    此致,

    维杰