This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7070:NCO 频率变化率

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1078886/afe7070-nco-frequency-change-rate

部件号:AFE7070

你好

是否有人知道 NCO 的最快速频率变化率是多少?

如果我更改频率调谐字,我是否会在下 一个 DAC 样本上看到频率变化,或者我必须考虑是否有任何延迟?

是否有有关此部件的更详细的文档? 我不确定哪个电源插针有什么功能。  

我是否需要同时为 DACVDD18和 DACVDD33供电?或者,如果我为部件提供1.8或3.3V 电源,这是否取决于我?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于电源,您需要分别为 DACVDD18和 DACVDD33提供1.8V 和3.3V 电源。  只有保险丝和 IO 电源可以选择1.8V 或3.3V。

    请参阅数据表中的"数字控制振荡器(NCO)"一节。  该部分介绍了对 NCO 进行编程的几个选项。  在 AFE7070中,您有数字延迟(即通过设备获取样本数据的时钟周期数)和 LPF 和调制器的模拟延迟。  数字延迟在一定程度上依赖于时钟模式和 FIFO。  数据表概述了其中的选项。

    简而言之,如果对 NCO 进行非同步编程,则 DAC 在现有模式下的正常延迟才会出现。  换言之,NCO 更新不会带来自身的延迟/延迟。  之后,BB 过滤器和调制器将出现正常的模拟延迟。  模拟延迟没有支持数据。  对可编程 BB 过滤器设置和 BB 运行频率有一定的依赖性。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于得到了澄清,一个新的问题已经提出

    我已经了解到,为了开始串行传输,必须将 SDENB 下拉2到5个字节。

    这是正确的2到5位的含义吗? 否则,您只能使用串行接口的一半时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,不完全是。  请参阅数据表第15页上的串行接口部分。  传统的 SPI 编程方法是在写入地址后写入数据。  每个字节为1字节,因此总计为2字节。  地址字节中有两个位用于指定要发送的数据量。  通常,将这些位设置为 B00,该位对应于上述1个地址字节的2字节传输,后跟1个数据字节。  SDENB 位被拉低以方便与设备的通信。  

    有时您可能需要使用多字节传输,但这并不是必需的。  多字节传输在编程过程中会非常方便,例如跨越多个寄存器的 NCO。  SDENB 在所有要传输的字节中保持较低的值,并在完成将数据加载到设备的操作后返回较高的值。

    -RJH