你好
是否有人知道 NCO 的最快速频率变化率是多少?
如果我更改频率调谐字,我是否会在下 一个 DAC 样本上看到频率变化,或者我必须考虑是否有任何延迟?
是否有有关此部件的更详细的文档? 我不确定哪个电源插针有什么功能。
我是否需要同时为 DACVDD18和 DACVDD33供电?或者,如果我为部件提供1.8或3.3V 电源,这是否取决于我?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
对于电源,您需要分别为 DACVDD18和 DACVDD33提供1.8V 和3.3V 电源。 只有保险丝和 IO 电源可以选择1.8V 或3.3V。
请参阅数据表中的"数字控制振荡器(NCO)"一节。 该部分介绍了对 NCO 进行编程的几个选项。 在 AFE7070中,您有数字延迟(即通过设备获取样本数据的时钟周期数)和 LPF 和调制器的模拟延迟。 数字延迟在一定程度上依赖于时钟模式和 FIFO。 数据表概述了其中的选项。
简而言之,如果对 NCO 进行非同步编程,则 DAC 在现有模式下的正常延迟才会出现。 换言之,NCO 更新不会带来自身的延迟/延迟。 之后,BB 过滤器和调制器将出现正常的模拟延迟。 模拟延迟没有支持数据。 对可编程 BB 过滤器设置和 BB 运行频率有一定的依赖性。
-RJH
不,不完全是。 请参阅数据表第15页上的串行接口部分。 传统的 SPI 编程方法是在写入地址后写入数据。 每个字节为1字节,因此总计为2字节。 地址字节中有两个位用于指定要发送的数据量。 通常,将这些位设置为 B00,该位对应于上述1个地址字节的2字节传输,后跟1个数据字节。 SDENB 位被拉低以方便与设备的通信。
有时您可能需要使用多字节传输,但这并不是必需的。 多字节传输在编程过程中会非常方便,例如跨越多个寄存器的 NCO。 SDENB 在所有要传输的字节中保持较低的值,并在完成将数据加载到设备的操作后返回较高的值。
-RJH