This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7920EVM:如何发送12GHz Tx 并使用3GHz Rx 接收它

Guru**** 2769615 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7920EVM, TSW14J57EVM, AFE7920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1080210/afe7920evm-how-to-send-12ghz-tx-and-receive-it-with-3ghz-rx

部件号:AFE7920EVM
线程中讨论的其他部件: TSW14J57EVMAFE7920

大家好,  

对于我的大学项目,我 将 AFE7920EVM 作为 收发器评估模块, 将 TSW14J57EVM 作为 数据采集/模式生成器,并将其彼此连接。 使用 Latte 软件,我已经成功运行了默认模式,现在我想为项目更改它。 我有两根天线分别连接到 RXA 和 TXA。 AFE7920EVM 应使用12GHz 数据速率(Tx)发送,并使用3GHz (Rx)接收。 为此,我不知道 应该从 AFE79xx 配置指南(LMFS,NCO 等)的配置检查列表中将哪些值设置为参数。 如果需要,我也可以提供更多信息。  如果你能帮我,我会很高兴,因为 我是 这类设备的新手,我陷入这种配置问题的时间将近3周。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Farid,

    当您成功运行默认模式时,您是否从 HSDC Pro 获得了 DAC 输出,并且您是否能够捕获 ADC 输出?

    默认脚本应具有 NCO 和 LMFS 模式。 您不能将其用于测试?

    选择 NCO 值以设置要使用的射频中心频率。 LMFS 模式取决于所需的信道带宽。  

    此致,

    维杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。

    我 通常 会从某些默认模式中得到“检查发射器是否正在发送数据,眼睛是否正常”错误,但它不会影响 连接。 我可以成功地从  HSDC Pro 获得 DAC 输出并捕获 ADC 输出。 我认为,默认脚本无法解决我的任务(因为最大数据速率不是12GHz)

    从文档中我知道 NCO 和 LMFS 的含义,但我不知道应该为 发送的12GHz DAC 输出(TX)分配什么值,并捕获具有3GHz (RX)的 ADC 输出。 不仅是 NCO 和 LMFS,还有其他变量(如 fpgaRefClk,RRFMode,jesdSystemMode 等)。 我只使用2根天线,这就是为什么我只需要 RxA 和 TxA。  

    我现在还在附上拿铁上的错误图片。 正如我所说,这对 HSDC Pro 没有影响,但我仍然不知道 Latte 为什么会这样表现。

    As you can see the High Pro show the output although the error on Latte

    此致,

    法里德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Farid,

    AFE7920仅支持复杂的 DDC/DUC 模式。 DDC/Dcs 不能被绕过。 因此,尽管 ADC 是在3GSPS 和12 GSPS 的 DAC 上采样,但这些通道的 BW 受到正在使用的小数位化/内插因数的限制。  

    此致,

    维杰