This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF370417:基带 VCM 和最大输入电平

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF370417

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1077766/trf370417-baseband-vcm-and-maximum-input-level

部件号:TRF370417

各位专家:

我们从客户那里得到了有关 TRF370417的 VCM 容差的查询。

TRF370417的数据表将 IQ 基带输入共模电压提供为1.7 V。 这方面的容忍程度如何?

此外,TRF370x 评估模块手册(slwu062.pdf)还列出了该部件0.85V 或1.7/2的共模电压。 以下哪项是正确的,0.85或1.7?

最后,数据表中给出的 I 和 Q 输入没有绝对的最大输入电平。 差分 IQ 输入的绝对最大输入电平是多少?

感谢您的指导。

此致,
阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,团队

    有此更新吗?

    希望听到专家的想法。

    此致,
    阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    客户可以参考下面的图解以了解 VCM 级别。 VCM 级别与设备的线性性能直接相关,反映在 OIP3中。

    没有特定的最大输入电平。 客户可能会提到 P1dB 电平,而背面的增益会计算最大输入功率电平,以 P1dB 饱和设备

    [引用 userid="487726" url="~/support/rf-微波组/rf-微波/ f/rf-微波论坛/10777666/trf370417 -基带 VCM-和-最大输入电平]此外,TRF370x 评估模块手册(slwu062.pdf)还引用了通用模式0.85V/1.7的一部分电压。 以下哪项是正确的,0.85或1.7?

    关于该声明,ESG 或大多数信号发生器将假设负载为50欧姆,且内部源端接为50欧姆。 对于直流偏置,必须设置一半的偏置电压,以便在高 Z 模式下的输出等效电压为实际的全偏置电压。 有关详细信息,请参阅仪器文档