This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX8410L:CE 引脚

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX8410L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1078192/lmx8410l-ce-pin

部件号:LMX8410L

你好,团队

 

客户对 LMX8410L 的 CE (引脚1)端口功能有疑问。 你能支持吗?

问题1. 如果启用 CE 端口,由 SPI 设置的寄存器信息是否会被保留?

问题2. 如果启用 CE 端口,所有 RF 功能(PLL,LO AMP,混合器)是否都将丢失其功能? 届时能耗是否会大大降低?

问题3. 如果您将 CE 端口从禁用更改为启用,请告诉我恢复 RF 功能所需的时间。

此致,

北之高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takahashi-San,

    CE 引脚是一个断电引脚,切换 CE 可为除数字外的所有设备关闭内部 LDO。

    1. 切换 CE LOW 不会清除寄存器内容。 下次 CE 提高时,寄存器的内容将被保留。
    2. 切换 CE LOW 将禁用 设备中除数字外的所有元素。 PLL,LO AMP 和混合器将全部禁用。 功耗将大大降低,CE 较低时,我测量的电流大约为10mA。
    3. 这一时间是可变的,取决于 VCO 偏置电容器的大小。 如果您使用的 是内部 VCO,则需要几百微秒,我们通常建议在恢复功能之前等待1毫秒(我们可以通过压缩 VBIAS_VCO1,VBIAS_VCO2和 VBIAS_VRAC 上的电容器来稍微缩短这一时间,但这会降低内部 VCO 相位噪声性能)。 如果您使用的是外部 LO 且未使用 PLL,重启时间可能会快得多,但我们从未测量过。

    此致,

    德里克·佩恩