请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AFE7444EVM “线程”中讨论的其它部件: AFE7444
您好,
我想在 AFE7444EVM 中启用预强调。
我尝试查找数据表,但没有可用的信息。 请告诉我可以启用它。
此致,
加内什·辛格
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我想在 AFE7444EVM 中启用预强调。
我尝试查找数据表,但没有可用的信息。 请告诉我可以启用它。
此致,
加内什·辛格
你好,Ganesh,
AFE7444预强调编程寄存器位于 JESD_Tx_Serdes 页面中。 您可以根据需要为 A/B 和/或 C&D 侧链接选择正确的页面。 可以使用全局页面的寄存器0x17选择 JESD_Tx_Serdes 页面。 JESD_Tx_Serdes 页面寄存器的位0对应于 A/B 链接,位1对应于 C&D 链接。
要启用预强调编程,请将 FIRUPT 寄存器的位0设置为1。 使用寄存器0x90,0x95,0x9A 和0x9F 可以单独完成每个通道的编程

然后,您可以在 TWCRF_FIR 和 TWPRE_FIR 寄存器中更新预强调。 可以使用寄存器0x91,0x96,0x9B 和0xA0分别对每个通道进行编程。
此致,
大卫·查帕罗