This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:AFE7950最大 DAC 输出

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1077327/afe7950-afe7950-max-dac-output

部件号:AFE7950

你(们)好

DAC 可以输出的最大频率(而不是带宽)是多少?

非常感谢。

埃胡德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,埃胡德,

      在具有12GHz 时钟的第二个 Nyquist 模式下使用 DAC 时,可以达到 DAC 的最大输出频率。  在这种模式下,理论上最大频率输出为12GHz,但当操作频率接近12GHz 时 ,您必须担心在第三个 Nyquist 区域过滤掉图像。

    此致,

    大卫·查帕罗