This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF83:优化 RBD 值

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, DAC38RF83
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1076772/dac38rf83-optimize-the-rbd-value

部件号:DAC38RF83
“线程”中讨论的其他部件:LMK04828

我使用带有 LMK04828的 dac38rf83作为 JESD204B 时钟发生器,使用英特尔 Arria10 FPGA 作为 JESD204B TX。
JESD204B 参数为 LMFSHd = 44210,K=32 (双 DAC,每个 DAC 1个 IQ 对,每个 DAC 2个通道,插值 x18,设备时钟:132MHz,DAC clk:2376MHz (未使用 DAC 内部 PLL),sysref:4.125MHz)。

有时所有 RX 信道都会出现信道错误(弹性缓冲溢出)。 所以我尝试优化 RBD 值。

我尝试了30次 JESD204B 同步测试,每次测试都重置 DAC38RF83的 JESD 核心和 FPGA 的 JESD 核心。
结果如下:
 如果是 RBD 1to18:不会出现车道错误
 如果是 RBD 19to28:多个试验中会出现通道错误(弹性缓冲溢出)
 如果是 RBD 29to31:不会出现车道错误

这些结果是否正常?
我认为缓冲区溢出 RBD 范围的19to28太宽,因为车道偏离不是很大。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    以下 RBD 系列在预期范围内

    如果 是 RBD 1to18,则[引用 userid="450871" url="~ë/support/rf-微波组/rf-微波/ f/rf-微波论坛/1076772/dac38rf83-optimize-the - rbd 值"]:不会出现通道错误
     如果是 RBD 19to28:多个试验中会出现通道错误(弹性缓冲溢出)
     如果是 RBD 29to31:不会发生车道错误

    预期 RBD 缓冲区为循环操作。 这意味着您系统中的有效 RBD 范围为29到31,然后从1到18回圈。 19到28的范围不稳定,应该避免。

    缓冲区可以吸收提前时间或延迟时间,因此可以吸收循环操作。 有关详细信息,请参阅下面的应用说明。 (图2)。

    www.ti.com/.../slyt628.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的夏女士:

    感谢你的建议。 我知道 RBD 缓冲区应该是循环操作。
    现在我只使用 DAC38RF83。 据我了解,RBD 缓冲区仅吸收 DAC38RF83-FPGA 链路的通道歪斜(最多可为1或2帧),因此两个 RBD 值中只有一个会导致同步错误。 但在我的实验中,十个 RBD 值会导致同步错误。
    我的理解有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在只有车道偏离才是延迟变化的促成因素的情况下,是的,1到2帧是实际的数字。 但是,在 JESD204B 的握手协议期间,有各种延迟变化:

    1. sysref 到 sysref 的设置/保持时间以及每个设备锁定 sysref 的确切时间(即 SYSREF 到 FPGA 的延迟与 SYSREF 到 DAC 的延迟不同)

    2.将 K28.5识别到实际 RBD 释放点后,FPGA 到 DAC 的同步信号延迟

    3. FPGA 和 JESD 上的内部 JESD204逻辑延迟

    所有这些都将被添加,并成为 RBD 边界总体考虑因素的一部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我知道在握手协议过程中存在各种延迟变化。 在这种情况下,我将设置 RBD =8。

    谢谢你。