This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 日期代码不同,但批号相同。这是如何发生的?

Guru**** 2615175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1077608/different-date-code-but-with-same-lot-no-how-did-it-happen

大家 好

TI 标签 显示 不同的日期 代码, 但  批号   相同。      TI 部件是否经常出现这种情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yona,  

    请提供更多信息。  您要询问的设备的部件号是多少?

    谢谢你,

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,列 昂纳   

    例如  ,随附的 TCAN1042HVDRQ1。日期代码为2143&2145,但批号相同。我的 QC 团队想知道这是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,列 昂纳   

    例如  ,随附的 TCAN1042HVDRQ1。日期代码为2143&2145,但批号相同。我的 QC 团队想知道这是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,列 昂纳   

    例如 ,TCAN1042HVDRQ1, 我现在无法上传照片。  日期代码是2143&2145,但批号相同。我的 QC 团队想知道这是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yona,

    两台不同的设备完全可能具有相同的批号。 这就是为什么要同时使用日期代码和批号来跟踪设备的原因。

    对于本设备,日期代码只有3位数,因此我相信您实际上已经向我提供了批号,而不是日期代码。 如果您可以同时向我提供日期代码和批号,我可以仔细检查您是否收到了合法的 TI 部件。

    对于此设备,标记如下所示:

      YM-Date 代码 LLLL-Lot 代码 S-Assembly 站点代码  

    最佳

    克里斯