This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:使用差分源驱动 REFCLK 引脚

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1076493/afe7950-driving-refclk-pins-with-a-differential-source

部件号:AFE7950
“线程:LMK04828”中讨论的其它部件

大家好!

我对参考时钟输入 REFCLK 有疑问。 没有关于电路和连接的合适信息,例如,LMK04828数据表部分:“使用差分源驱动 CLKIN 和 OSCin 针脚”。
在哪里可以找到这些信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evgeniy 您好,

    参考时钟输入电气特性见数据表第7.7节。 它位于第24和25页。  

    它可以如 EVM 所示从 LMK04828输出驱动,并将交流耦合和 LMK 输出模式设置为 LVDS。  

    另请注意,由于完整的数据表不是公开的,因此与 完整 DS 相关的问题可以发送到安全文件夹网页(www.ti.com/mysecuresoftware)末尾提到的电子邮件 ID。  

    此致,

    维杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,维贾伊!

    谢谢,我看到了数据表和 EVM。 但我找不到有关内部电路的信息-是否有内部上拉或/和下拉电阻器来提供所需的 Vdiff 和 Vcom?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evgeniy 您好,

    参考时钟输入 必须 是交流耦合。 VCOM 由 AFE 设置。 差分阻抗为100欧姆。  

    此致,

    维杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="389758" url="~ë/support/rf-微波组/rf-微波/ f/rf-微波论坛/1076493/afe7950-驱动- REFCLK-PINS-带有 差分源器/3986655#3986655"] Vcom 由 AFE 设置。

    你好,维贾伊!

    这是我需要知道的。 谢谢!