This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7444EVM:AFE7444EVM JESD204B BER 测试

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1081763/afe7444evm-afe7444evm-jesd204b-ber-testing

部件号:AFE7444EVM
线程中讨论的其他部件: TSW14J56EVMAFE7444

您好,

我正在尝试对 AFE7444EVM 运行条形码测试。

我执行以下步骤。

1.在 Mode6中配置 AE7444EVM

2.连续 Sysref。

3.转至“低级”选项卡,打开 JESD_TX 页面----- 0x17 0xF

4.启用 JESD PRBS-7 --------------- 0x46 0x11

但我无法在 FPGA 上看到任何 PRBS。

如果我错过了任何步骤,请告诉我。

此致,

加内什·斯格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ganesh,

    在《全球行动纲领》中,您是否对数据执行了 JESD 8b10b 解码? 将0x11写入地址0x46将在 JESD 块之前打开 PRBS 模式,因此 PRBS 将通过 JESD 编码器。 我用我们的 TSW14J56EVM 测试了这一点,并且能够在 HSDC Pro 中捕获随机数据。

    如果您希望 PRBS 不是8b10b 编码,则可以编写0x0F 以注册0xA7,这将在 SERDES 通道启用 PRBS。

    此致,

    大卫·查帕罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    是0xA7 0x0F 工作正常。

    您还能告诉我如何验证从 FPGA 到 AFE7444相同 PRBS-7的数据

    我正在设置  

    0x11 0x03

    0x23 0x91

    正在重新发送计数器  

    0xFA 0xFF  

    0xFA 0x00

    然后检查错误计数器  

    0xF0  始终为1。  

    我的 PRBS 未编码8b10b。

    请指导。

    此致,

    加内什·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。  

    还有一个问题是  

    0xA7 0x0F 将仅将0号车道上的 PRBS-7发送到3号车道。  您还能告诉我相同的第4-7条路线设置吗?

    此致,

    加内什·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ganesh,

    我们将通过  打开的电子邮件线程回答您的问题。  

    此致,

    大卫·查帕罗