This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF89:DAC38RF89输出中存在接近-结束伪信号

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1081809/dac38rf89-there-is-near---end-spurious-in-dac38rf89-output

部件号:DAC38RF89
“线程:LMK04828测试”中讨论的其它部件

DAC 输出为1100MHz。 分别有100万和37万5万。

DAC 的 PLL 配置如下:0x31 0x0400;0x32 0x0508;0x33 0x2A24。

DAC 时钟为200MHz 差动输入。VCO 频率为4800MHz。

我目前找不到这种虚假的来源,我希望你们能给我一些启发。

谢谢,

云龙。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DAC 时钟源为 LMK04828。在上一次测试中,我将 LMK04828的时钟输出连接到光谱仪进行测试,但没有1MHz 和37.5MHz 的伪信号。

    LMFSHd=82121。1MHz 和37.5MHz 的伪差跟随 DAC 输出频率,但相对位置保持不变。SPI 时钟都已关闭。同步后 Sysref 也已关闭。在上述操作后,仍有1M 和37.5M 的伪差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yunlong,

    1MHz 直流电压可能由 PCB 上的直流-直流转换器引起。 请检查您是否有任何1MHz 左右的直流-直流开关频率。  

    DAC 本身不会生成37.5MHz 直向。 请查看您是否可以使用射频探头探测板周围的天线,以查看您是否可以“嗅探”产生37.5MHz 直齿轮的任何组件。