This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:288MHz 是否可以用作参考时钟?

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950, AFE7900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1082491/afe7950-is-288mhz-possible-as-reference-clock

部件号:AFE7950
“线程: AFE7900”中讨论的其它部件

您好,

系统的参考时钟为288MHz。

我的第一个计划 是将2304MHz 用于 ADC,将4608MHz 用于 DAC。 有可能吗?

我不确定内部 PLL 是否可以产生288MHz 的整数乘数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kim,

    AFE7950的 VCO 范围在数据表第7.7节中给出。 4608MHz 的倍数不在任何有效的 VCO 范围内。  

    相反,您可以在这些采样率下使用 AE7900 (2304MSPS 的 ADC 和4608MSPS 的 DAC)。 AFE900的 VCO 范围 略有不同。 4608x 2=9216 MHz,其 VCO2频率范围为 AFE7900。

    此致,

    维杰