This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF370417EVM:基带共模偏置

Guru**** 2813805 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF370417

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1083217/trf370417evm-base-band-common-mode-bias

部件号:TRF370417EVM
“线程”中讨论的其它部件:TRF370417

此调制器的基带输入是否内部偏置为1.7伏共模? 如果这些是交流耦合或变压器耦合到差分 DAC,则需要外部偏压?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve,

    您需要对 TRF370417输入进行外部偏置。 如果您是交流耦合器,则需要一个带有中心丝锥偏置的电阻梯或变压器来偏置 TRF370417。

    以下应用说明将有所帮助

    https://www.ti.com/lit/ug/slua647a/slua647a.pdf?ts=1646765543416&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDAC3484

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不会在应用说明中显示偏置网络。 我认为我需要在 I 和 Q 差分信号的每一条线路上安装一个电阻器分频器。 奇怪的是,数据表中没有提到这一点。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve,

    是的,我同意您必须仔细查看数据表才能找到这一信息。 以下部分将讨论这一问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它可以掩盖它。 在我的情况下,我正在差分输出和 IQ 输入之间执行低通滤波。 DAC 被缓冲,缓冲器需要 200至1000欧姆的阻抗,而 IQ 调节器需要50欧姆。  该滤波器是一个7极 LC 差分网络,设计时考虑了200欧姆的阻抗。 简单的电阻器分频器无法工作,这就是为什么我需要确保在继续操作之前需要在外部应用 VCM 的原因。  

    感谢你的帮助。