This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7071:延迟时间

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1082129/afe7071-delay-time

部件号:AFE7071

你好,支持团队

我的客户有以下问题:

从 DA 输入到 DA 输出的延迟时间是多少?

非常感谢。

此致,
尤基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yuki,

    未为此 设备指定输入到输出延迟/延迟。 我将与设计团队核实他们是否能提供帮助。

    客户 是否对 特定操作模式感兴趣?

    此致,

    维杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,维贾伊

    非常感谢您的友好回复。

    希望有任何有用的信息。

    此致,

    尤基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尤基:

    AFE707x 器件是集成 DAC,可编程 BB 低通滤波器和正交调制器。  传统的延迟/延迟类型 参数在这种类型的集成设备上不易测量。  目前没有关于 DAC 部分子系统延迟的特定数据。

    芯片的 DAC 部分的形式与 DAC317x 类似。  在采用 FIFO 的情况下,通过该类型的 DAC 的延迟大约为26个时钟周期。  芯片的调制器部分的形式与 TRF3704相似。  可编程滤波器引入的延迟取决于编程的边角频率。  不幸的是,目前我们没有更准确的数据。

    -RJH