This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX8410LEVM:LMX8410LEVM 无法读取 SPI 上寄存器的值

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX8410LEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1084300/lmx8410levm-lmx8410levm-not-possible-to-read-the-value-of-registers-over-spi

部件号:LMX8410LEVM

亲爱的社区:
我现在正在使用 TI 主板 LMX8410LEVM。
我有问题,我无法读取寄存器的值,错误信号始终为0。

下面是我的工作流的描述。

与主板的连接通过 SPI 进行。
我使用用户指南配置寄存器。

在用户指南中,请注意将 MOSI (MUXout)设置为电路板上的回读,muss 设置寄存器 R0<2>=0。
主板已初始化,如用户指南中所示。
寄存器:R127 = 0x0003;R6 = 0x0100;R127 = 0x0000。

此致,
伊尔丹·彭特切夫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的社区:
    我想我已经解决了 SPI 信号问题。 VCC 为5.00 V,但根据用户指南,VCC 必须为5.3 V
    此致,Iordan Pentchev。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到问题已解决。 我现在要结束这一职务。