This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX8410LEVM:将 LMX8410LEVM 设置为内部 LO 模式

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX8410LEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1084357/lmx8410levm-set-the-lmx8410levm-to-internal-lo-mode

部件号:LMX8410LEVM

亲爱的社区:
我必须将 LMX8410LEVM 设置为内部 LO 模式,用户指南中显示的功能不够好 。
如何配置寄存器。
可以帮我做些什么吗?
此致,
伊尔丹·彭特切夫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,洛丹,

    如 LMX8410LEVM 用户指南中所述,您需要下载 TIC Pro 工具并按照以下说明操作。

    设置完所有必填字段后,按“Ctrl+L”。 它将配置设备寄存器。

    谢谢!

    此致,
    阿耶特·帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Ajeet Pal,但我使用 SPI 接口在内部 LO 模式下配置寄存器。 在用户指南中,许多寄存器不够好 ,无法描述如何设置。
    您能告诉我如何通过 SPI 在内部 LO 模式下配置寄存器吗? 谢谢!
    此致,
    伊尔丹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,洛丹,

    如果您想在内部 LO 模式下更改 LO 频率,首先我建议在 TIC Pro 中加载默认配置文件,您可以进入 LO 页面并更改 VCO 频率。 更改 VCO 频率后,它将更新 PLL 设置,如 N 分频器(PL_N;R36),分数参数等。 然后,要将 PLL 锁定在所需频率,请单击 FCAL_EN。 这将锁定 PLL,LED D1将亮起。

    根据所需的 LO (VCO 或 VCO/2),通过 SPI 更改 x50寄存器。

    如果要在 LO_P/M 连接器处看到内部 LO 输出,请将 R44[7]位设为0。 它将启用 LO 输出。

    谢谢!

    此致,

    阿耶特·帕尔