This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX8410LEVM:LMX8410LEVM 是否可以更改 LO 信号的输出功率?

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1088174/lmx8410levm-lmx8410levm-it-is-possible-to-change-the-output-power-of-the-lo-signal

部件号:LMX8410LEVM

亲爱的社区:
现在效果良好。 我想知道可以更改 LO 信号的输出功率吗? 如果可能,我可以使用哪个寄存器来更改输出功率? 我在用户指南中找不到信息。
此致,
伊尔丹·彭特切夫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如用户指南中所述,对于 LO 输出端口到 LO_P/M R45和 R55,需要放置以获得最大输出功率。 它可能没有软件控制输出电源选项。 如果需要,可以尝试对 R45和 R55电阻器进行调整,看看输出功率如何变化。

    谢谢!

    此致,

    阿耶特·帕尔