This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX8410L:接近直流基带性能(噪声数字)

Guru**** 2769855 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX8410L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1087888/lmx8410l-close-to-dc-baseband-performances-noise-figure

部件号:LMX8410L

您好,

在 RF 10 GHz 工作的超窄频应用中,我希望在非常低的基频(100 Hz 至500 kHz)下转换具有相关内容的信号。 不幸的 是,我在数据表中找不到100 MHz 以下基带频率的噪声数值测量。 对于接近直流基带频率的部件性能,是否可能有更深入的了解? 如果部件将在10.4 GHz 使用,是否有可用的图形,或者我是否应该简单地添加 一个小的降级(1 dB?) 10 GHz 时的数据降级?

谢谢。

卢卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luca,

    LMX8410L 已验证噪声数值,如果频率(不低于该值)为10MHz,则噪声数值会 降低到~1.5dB, 低于100MHz 的10 GHz 射频规格。 如果您需要在下面进一步了解,我建议您订购一个 LMX8410L EVM,并根据您所需的频率对其进行验证。

    谢谢!

    此致,
    阿耶特·帕尔