This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 寻找占地面积最小的RFID解决方案

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: RF37S114, RF430CL330H, RF430FRL152H, RF430CL331H, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1085733/in-search-of-rfid-solution-having-the-smallest-footprint-possible

主题中讨论的其他部件:RF37S114RF430CL331HRF430FRL152HTRF7970A

您好,

我正在寻找具有以下特征的双向RFID解决方案:

RFID IC标签应具有读写功能

-高度集成,占用空间最小

所需的最小线圈

被动或主动

请提供整体解决方案的占地面积, 不包括线圈和线圈。

谢谢!

豪尔赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jorge,

    TI的NFC标签占用空间最小,我想到的是RF37S114 (https://www.ti.com/product/RF37S114)。 它具有4个4 mm 封装,包括天线线圈。

    双向RFID解决方案的含义是什么?

    此致,

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andreas:

    感谢您的回复。 双向表示数据从标签流向读取器, 从读取器流向标签。 需要能够写入标签并从中读取。 您是否有此设备的DS? 这只是一个技术概述,不提供详细信息。  RF37S114 Tag-it HF-I Type 5 NFC,ISO/IEC 1.5693万应答器,4 mm ×4 mm 数据表(TI.com)。

    我想知道它是否具有与MCU连接的引脚...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jorge,

    可以在RF37S114中进行写入和读取。 提供的数据表包含所有必要的设备详细信息。 技术详细信息记录在IS1.5693万中,本设备符合该文件。 RF37S114没有任何用于MCU连接的引脚。 如果您想要一个带有引脚的设备连接到MCU,则可以选择RF430CL33xH (www.ti.com/.../RF430CL330H)。 如果要将MCU包括在IC中,则可能需要使用RF430FRL15xH (www.ti.com/.../RF430FRL152H)。 如果您可以提供您的需求摘要,那么选择正确的产品会更容易。

    此致,

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andreas:

    感谢您提供此信息。

    是的,可能应该从陈述最终目标开始。

    我们希望将一个从80 KB 到130 KB 之间的固件负载闪存到MCU上,这可能适用于许多设备。

    需要一种超小型解决方案,集成标签天线,如RF37S114

    最好在传输数据时,不要直接靠近标签。  

    需要CRC校验和以确保可靠性。

    "读取器"实际上是写入标签,而标签又需要将数据传输到MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jorge,

    听起来您只需要一个RF接口设备。 RF430CL33xH是一种NFC (ISO1.4443万),用于I2C接口设备。 由于您计划的数据大小,因此需要使用 RF430CL331H。 此设备的封装中没有集成天线,因此需要使用外部天线。 天线大小会随着所需的标签距离而有所调整。 NFC通信距离通常仅为几厘米。

    如果您希望了解更多详细信息,或者您有其他想法,请告诉我。

    此致,

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andreas:

    感谢您提供此信息。 是的,我想了解更多信息。 我有几个问题:

    从DS看来,MCU需要启动并运行。 在我们的例子中,我们可以使MCU处于休眠模式,甚至是关闭模式,在这种模式下,只有一个外部RTC负载开关在一段时间后或通过重置此RTC IC来恢复MCU的电源。

    PCD是否可以唤醒系统?

    -您能给我一些所需的天线尺寸与通信距离吗?

    -从架构上看,PCD面是什么样子的?

    -RF430CL331H是否用作直通器件IOW,传输的数据无需存储在此IC上即可到达MCU?

    -您是否可以使用智能手机与此IC通信并以这种方式传输固件负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jorge,

    是的,读取器可以使用从RF字段生成的VCORE信号唤醒系统。 有关更多详情,请阅读以下应用说明: https://www.ti.com/lit/pdf/sloa200

    以下应用说明的表5 (第11页)中有一些天线比较示例: https://www.ti.com/lit/pdf/sloa217。 它实际上是指RF430FRL152H设备,但这些天线也可用于RF430CL330。 通信距离还取决于读取器端的射频功率及其天线尺寸。

    PCD端可以是任何具有NDEF文件系统支持的ISO1.4443万兼容读取器。 自定义的闭环系统不会有任何限制(请参阅常见问题文档 https://www.ti.com/lit/pdf/sloa244的2.1 章节)。 TI还提供了阅读器器件TRF7970A (https://www.ti.com/product/TRF7970A)及其评估套件 DLP-7970ABP + MSP-EXP430F5529LP

    RF430CL331H用作直通设备,但它具有一些缓冲存储器。

    智能手机可以与RF430CL331H通信,但我们听说过文件大小限制,尤其是在iOS上。

    我还要提一下,RF430CL331H需要一些MCU控制来处理数据传输。 因此,如果要将FW加载到空MCU,则此MCU没有FW来控制RF430CL331H。 如果要更换MCU中的FW,则不会出现此问题。

    此致,

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andreas:

    感谢您的回答。

    您是否知道iOS设备对iPhone或其他iOS移动设备的文件大小有何限制,以便能够将数据发送到 RF430CL331H? 在哪里可以找到有关此主题的更多信息?

    Android智能手机上是否存在相同的文件大小限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jorge,

    我不知道所有的详细信息,但我听说iOS中的文件大小大于35KB时会出现问题。 我认为Android的情况并非如此。 但NDEF消息的一般限制为6.5536万字节(NFC论坛标准)。 唯一的解决方法是完全自定义的闭环系统,它没有此限制。

    此致,

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andreas:

    为什么我看到同一VQFN封装的两个部件号?:

    RF430CL331HIRGTR

    RF430CL331HRGT

    这些零件是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jorge,

    您在哪里找到这两个部件号?

    TI商店提供了两个部件号,但适用于不同的封装(用于TSSOP封装的RF430CL331HIPWR和 用于VQFN封装的RF430CL331HIRGTR)。

    通常,零件号末尾的R仅表示其包装在卷筒上。

    除此之外,我认为这些部分是相同的。

    此致,

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andreas:

    一个来自DS本身,另一个我现在不记得了;但在Digikey上搜索时,只有一个显示,所以我可以接受。

    谢谢!

    豪尔赫。