This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7769EVM:AFE7769与AFE7.77万对比

Guru**** 2520610 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7769, AFE7700, AFE7700EVM, AFE7900, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1086285/afe7769evm-afe7769-vs-afe7700

部件号:AFE7769EVM
主题中讨论的其他部件:AFE7700AFE7769AFE7700EVMAFE7900AFE7950

您好,

比较两个数据表(AFE7769与AFE7.77万),我没有发现技术差异,而只是发现应用。  TI明确表示,AFE7700用于矢量信号收发器,这正是我构建多端口VNA所需要的,工作频率约为数百MHz到2 GHz)。 您可以帮助列出两者之间的主要区别吗?  

我比较喜欢使用AFE7700EVM。 但是,我在TI网站上找不到许多支持文档。 到 目前为止,我只能找到AFE7700EVM的用户指南。  


我计划使用 TSW14J57EVM (采用英特尔的Arria 10)中的任何一个,哪一个是最合适的选择?  

此致,
费利克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Felix:

    AFE7769专用于商业无线应用。    在这种情况下,您必须使用AFE7700。  

    有关AFE7700的完整信息,请单击AFE7700网页上的'Request Now'(立即申请)按钮。  

    您还可以了解我们最新的射频采样AFE产品AFE7900和AFE7950。  

    此致,

    维贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vijay,

    我能知道AFE7700是否适合在 工作频率约为几百MHz到2 GHz的多端口VNA上进行开发吗?

    此致,

    费利克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Felix:

    如数据表中所示,AFE7700支持600MHz到>5GHz的射频输入/输出频率。 4个Tx通道支持 高达600MHz的输入带宽,4个Rx通道支持高达200MHz的带宽。 如果这些规格足以满足您的系统需求 ,则AFE7.77万适用于此开发。  

    此致,

    维贾伊