This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于CC1120的脉冲陶瓷片式天线868MHz

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1092977/pulse-ceramic-chip-antenna-868mhz-for-cc1120

主题中讨论的其他部件:CC1120

您好,  

我们想了解868 MHz的任何脉冲陶瓷芯片天线的价格。 请您帮助我们。 您可以为CC1120推荐哪种芯片天线。 以及它的价格。 可以帮帮我们。

做得好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要了解价格,您必须咨询Pulse。  

    我们没有任何关于芯片天线的具体建议,因为在许多情况下,可以生产效率更高的PCB天线作为替代。 芯片天线通常需要较大的PCB面积才能达到数据表中所述的效率。  

    天线的PCB面积有多大?