This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:低ADC功率级别

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1088839/afe7950evm-low-adc-power-level

部件号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他部件:TSW14J56EVM

我有 一个AFE7950EVM连接到TSW14J56EVM。 我使用Latte中的脚本对板进行模式1的编程。 我对HSDC软件上显示的ADC功率级别有问题。 用户指南中提到功率级别应接近零,但基本信号约为-80。 我已经尝试对电路板进行重新编程,检查电缆连接和信号发生器的信号。 在频谱分析仪上显示DAC输出没有问题,但是ADC似乎是问题所在。 编程时,我没有收到任何异常错误消息。 任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,特拉维安,

    您能否确认您正在将信号输入到HSDC Pro中的信道的正确SMA? 请尝试将信号连接到RxA,J3,并将HSDC Pro设置为通道1。

    此致,

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,大卫!

    我尝试了所有4个RX端口,并使用HSDC Pro更改信道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,特拉维安,

    您所看到的问题可能是由脚本中的NCO值和ADC的输入信号频率问题引起的。  我已附加了一个新脚本,其中NCO已设置为AFE7950EVM的正确值,并且还提供了一个关于如何使用新脚本来开发EVM的新指南。

    e2e.ti.com/.../AFE7950_5F00_Guide.zip

    请尝试使用新脚本并引导,看看是否可以解决您看到的问题。

    此致,

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我会尝试一下并告诉你!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,David,

    新脚本工作正常。 我必须使用拿铁重新编程,并发送几次音调才能工作,但演示非常容易!