This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 延迟时间注意事项

Guru**** 2590530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/576292/delay-time-considerations

主题中讨论的其他部件:TRF37.1125万EVM
对于室内定位,我们需要一个解调器,其传播延迟必须保证在10ps的精度范围内(延迟可能要长得多,只要它始终是相同的时间)。

TRF37.1125万EVM是否能满足我们的需求,或者是否有更好的解决方案?

此致

Robert Dugour

CInnovate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我认为TRF3711足以满足这项申请。  查看D/S中的图40,该图说明了相对组延迟性能。  这一数据是从多个单位收集的,结果非常一致。  如果将集成滤波器BW保持较大或处于旁路模式,并且将信号保持在相对较低的频率,则组延迟变化是一致的。

    --RJH