This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 50欧姆线路上0欧姆电阻器的频率响应?

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/576062/frequency-response-of-0-ohm-resistor-on-50-ohm-line

主题中讨论的其他部件:CC1310

您好:

应用说明AN098 (低功耗射频设计的布局回顾技术)建议为PI过滤器中的未安装组件串联使用0欧姆电阻器进行天线匹配。

某些0欧姆电阻器的频率响应非常差。 我的设计在433 MHz UHF频段上工作。 哪种电阻器/跳线技术最适合此类跳线? 我正在考虑使用实心铜带和金属感应电阻器(大约1-5毫欧)。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们从未把这看作是一个问题。 0欧姆电阻器对0.3 NH起作用。 我们目前使用Vishay的电阻器。  

    换言之,我看不出有什么理由使用与0欧姆电阻不同的东西。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 您是否介意分享Vishay电阻器系列? 我考虑过WSL系列(WSL0.603亿ZEA9),它们是实心铜带(与厚膜或薄膜相对),但我在任何地方都找不到库存。 可能是PZHT (薄膜)还是RCWP (厚膜)会这样做?
    我也在考虑其他制造商生产的金属箔。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我面前没有这些电阻,但我们的大多数参考设计都使用0欧姆电阻器。 有关详细信息,请查看CC1310参考设计和BOM Excel文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 这将非常有帮助。