This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37.1125万:快速增益控制问题

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/574289/trf371125-fast-gain-control-problem

部件号:TRF37.1125万

我在项目中使用RF37.1125万。

基带增益设置为15dB (寄存器1位16-12)。

快速增益控制位(EN_FASTGAIN,寄存器1位27)设置为“1”。

将逻辑输入GAIN_B0,GAIN_B1和GAIN_B2 (快速增益输入)从"000"切换至"111"时,无论快速增益控制乘法器位(寄存器1位28)的状态如何,输出处的振幅都是7dB跳值。

输入测试信号的振幅较低,因此它具有至少20 dB的动态范围,可达到较高或较低的信号,因此增益压缩或噪声基线有足够的余量。

 当快速增益控制倍增器位(Register1位28)为“1”并且我在“000”和“111”之间切换快速增益输入时,为什么我不能获得14 dB的增益跳转? 我做错了什么?

Victor Koren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题得到了解决,因为在许多情况下,这是控制软件的问题。

    Victor Koren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很简单。  很高兴听到您的消息。  --RJH