This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37.2017万:推荐用于日本地面数字电视的PLL环路滤波器常数

Guru**** 2752855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/573210/trf372017-recommended-constant-of-pll-loop-filter-for-japanese-terrestrial-digital-tv

部件号:TRF37.2017万

大家好,
我的客户计划将TRF37.2017万用于 日本数字电视。
您能告诉我此应用中推荐的PLL环路滤波器常量吗?
我还想知道TRF37.2017万的RDIV的推荐值。

当使用回路滤波器计算工具时,我们是否应该根据此应用的中心通道的CH33来计算常数?  

参考输入频率:65.0158MHz

RF输出频率:

6MHz/通道

通道 载波频率(MHz) 占用频段 (MHz)
13. 473.14.2857万 470.35.7857万 - 475.92.7857万
14. 479.14.2857万 476.35.7857万 - 481.92.7857万
15. 485.14.2857万 482.35.7857万 - 487.92.7857万
16. 491.14.2857万 488.35.7857万 - 493.92.7857万
17. 497.14.2857万 494.35.7857万 - 499.92.7857万
18. 503.14.2857万 500.35.7857万 - 505.92.7857万
19. 509.14.2857万 506.35.7857万 - 511.92.7857万
20. 515.14.2857万 512.35.7857万 - 517.92.7857万
21. 521.14.2857万 518.35.7857万 - 523.92.7857万
22. 527.14.2857万 524.35.7857万 - 529.92.7857万
23. 533.14.2857万 530.35.7857万 - 535.92.7857万
24岁 539.14.2857万 536.35.7857万 - 541.92.7857万
25. 545.14.2857万 542.35.7857万 - 547.92.7857万
26. 551.14.2857万 548.35.7857万 - 553.92.7857万
27. 557.14.2857万 554.35.7857万 - 559.92.7857万
28. 563.14.2857万 560.35.7857万 - 565.92.7857万
29. 569.14.2857万 566.35.7857万 - 571.92.7857万
30. 575.14.2857万 572.35.7857万 - 577.92.7857万
31. 581.14.2857万 578.35.7857万 - 581.92.7857万
32岁 587.14.2857万 584.35.7857万 - 589.92.7857万
33. 593.14.2857万 590.35.7857万 - 595.92.7857万
34. 599.14.2857万 596.35.7857万 - 601.92.7857万
35. 605.14.2857万 602.35.7857万 - 607.92.7857万
36. 611.14.2857万 608.35.7857万 - 613.92.7857万
37. 617.14.2857万 614.35.7857万 - 619.92.7857万
38. 623.14.2857万 620.35.7857万 - 625.92.7857万
39. 629.14.2857万 626.35.7857万 - 631.92.7857万
40. 635.14.2857万 632.35.7857万 - 637.92.7857万
41. 641.14.2857万 638.35.7857万 - 643.92.7857万
42. 647.14.2857万 644.35.7857万 - 649.92.7857万
43. 653.14.2857万 650.35.7857万 - 655.92.7857万
44. 659.14.2857万 656.35.7857万 - 661.92.7857万
45. 665.14.2857万 662.35.7857万 - 667.92.7857万
46. 671.14.2857万 668.35.7857万 - 673.92.7857万
47. 677.14.2857万 674.35.7857万 - 679.92.7857万
48. 683.14.2857万 680.35.7857万 - 685.92.7857万
49. 689.14.2857万 686.35.7857万 - 691.92.7857万
50岁 695.14.2857万 692.35.7857万 - 697.92.7857万
51. 701.14.2857万 698.35.7857万 - 703.92.7857万
52. 707.14.2857万 704.35.7857万 - 709.92.7857万

此致,
Toshi