This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37.1135万:TRR37.1135万作为相位探测器?

Guru**** 2811545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/582270/trf371135-trr371135-as-a-phase-detector

部件号:TRF37.1135万

此IC是否可以用作相位检测器?

RF频率=低频率

RF信号电平<< LO信号电平

目标=混频器输出或BB输出处的直流电平RF和LO之间的相位差函数

是的,这是一个不寻常的应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯。  理想情况下,这将如何工作。  如果RF和LO处于相位,则DC为最大值。  如果RF和LO相位超出180度,则DC将为空。  我认为这样使用设备会很困难。  由于解调器中的振幅和相位不平衡,设备中存在自然直流偏移。  我怀疑这种不平衡会使您尝试测量的相位增量中的DC失真。  也许可以在没有信号的情况下优化/校准直流偏移,然后将其用作相位检测器。  如果您试用并成功,请告知论坛。  有趣的应用程序。

    --RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上,偏移量可能会取消。 相位是i/q的弧段
    www.markimicrowave.com/.../